结果:找到"瑞盟 直流电机驱动 MS31011",相关内容1000条
- 智能小车编码器检测出来的速度,如何和PWM输出匹配??
- 之前做过一次平衡车,没有深究知识细节。这一次做智能小车,一步一步搞清楚相关知识点,最近有一个疑问:通过定时器编码器功能检测出来的电机速度,如何匹配驱动电机的PWM值?目前代码的设置如下:1.主频200MHZ2.编码器定时器TIM2:分频1,周期655363.PWM驱动定时器TIM8:分频1,周期655364.基础定时器TIM5:分频200,周期10000,也就是10MS循环一次。然后我通过M法计数方式,PWM值给定32768,然后算出来得出:externintRead_Encoder_Value(uint8_tTimer);floatMotorCurSpeed=0.0;voidBSP_TIM...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 智能小车,直流电机测速,直流电机驱动 发帖人:风也温柔 发帖时间:2024-02-03 17:36:00
- 步进电机驱动IC国产替代CFM8133
- CFM8133器件为玩具、打印机和其他机电应用提供了双桥电机驱动器解决方案。该设备有两个h桥驱动器,可以驱动两个直流电刷电机,一个双极步进电机,螺线管,或其他感性负载。每个H桥的输出驱动模块由n沟道功率mosfet组成,配置为H桥来驱动电机绕组。每个H型桥包括调节或限制绕组电流的电路。内部关闭功能与故障输出引脚提供过流保护,短路保护和过温。还提供了低功耗睡眠模式。CFM8133封装在带电源PAD的16针HTSSOP封装中.CFM8133完全替代DRV8833应用程序•电池供电玩具•POS打印机•视频安全摄像头•办公自动化设备•游戏机•机器人
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电机 驱动 步进 有刷 无刷 直流 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-09 14:43:00
- MS35711替代DRV8711步进电机驱动控制器
- MS35711T/MS35711TE是一款步进电机控制器,它使用外部N沟道MOSFET来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。MS35711T/MS35711TE支持全步进到1/256步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰减模式,可实现非常平滑的运动过程。电机运动采用标准的DIR/STEP控制方法。器件运行通过一个SPI串行接口控制。输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式和堵转检测功能都可以通过SPI串行接口进行编程。主要特点◼PWM调制微步进电机驱动控制器◼内置256细分◼可选STEP/DIR接口控制或者直接PWM控制接口◼直接PWM控制逻辑包括I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 杭州瑞盟,国产替代,马达驱动, 发帖人:鑫邦旺电子科技 发帖时间:2023-12-11 15:52:00
- MS4931替代A4931应用于激光打印,电动工具等无刷直流电机驱动芯片
- MS4931描述MS4931为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达35V,能适用驱动宽范围的N沟功率MOSFET。芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的功率管从而降低功耗。MS4931提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻辑输入脚FG1和FG2可用于测量电机转动情况.芯片工作温度范围-40°C105°C,采用28脚QFN封装。外置MOS工作电流可以做到10A以上,适合运用于需要大电流的电机驱动场合。特点驱动3组共6个N型功率管同步整流,停机模式,低功耗低压保护和过温保护HALL原件输入PWM控制电流,正、反转工作模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无刷直流马达驱动 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-05-27 17:49:00
- MS31010-单通道低压5V直流电机驱动芯片
- MS31010是瑞盟科技一款低压5V直流电机驱动芯片,专门用来驱动网络摄像机的红外光滤片。MS31010能提供高达0.7A的输出电流。可以工作在2.0~5.5V的电源电压上。MS31010只需一个输入控制脚,采用ONE-SHOT的控制模式:一个输入脉冲,滤光片动作一次。主要特点H桥电机驱动器--驱动直流电机或其他负载--低导通阻抗(HS+LS)1.1Ω0.7A驱动电流电源电压2.0~5.5V只需一个输入脚ONE-SHOT的控制模式睡眠模式(小于1uA)应用网络摄像机监控摄像头资料下载:MS31010S(1).pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电机驱动芯片 瑞盟 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-01-11 10:08:00
- 瑞盟带堵转检测单通道低压5V直流电机驱动芯片MS31011
- MS31011是瑞盟科技推出的一款低压5V直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。MS31011能提供高达0.8A的输出电流。可以工作在2.0~5.5V的电源电压上。MS31011具有PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业标准器件兼容,并具有过温保护功能。MS31011具有过流保护功能,且限定电流可调;芯片含有具有异常输出脚,作为过流检测的输出。主要特点:H桥电机驱动器--驱动直流电机或其他负载--低导通阻抗(HS+LS)1.1Ω0.8A驱动电流电源电压2.0~5.5V接口PWM(IN1/IN2)输入模式过温...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 瑞盟 直流电机驱动 MS31011 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2021-11-12 11:46:00
- 马达驱动DRV8837替代兼容AT8837
- AT8837为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。AT8837能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动模块由NMOS功率管构成的H桥组成,以驱动电机绕组。AT8837能够提供高达15V1A的驱动输出;AT8837具有一个PWM(IN/IN)输入接口。目前在智能门锁应用领域中,该芯片主要用于智能门锁的离合组件的驱动芯片;例如用于stm32为主MCU的智能门锁方案中就用到8837这颗芯片。
- 所属专栏: 器件替换 标签: DRV8837 马达驱动 电机驱动 直流电机 智能门锁 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-05-10 18:11:00
- 推荐几款直流有刷电机驱动芯片,最后一款AS4950性价比很高哟!
- 大家好,我是『芯知识学堂』的SingleYork,今天笔者要给大家分享几款直流无刷电机的H桥驱动芯片,最后一款AS4950性价比真的很不错。一说到电机,相信大家并不陌生,因为,电机在我们生活中几乎是随处可见了,比如,下面这几种应用场景:电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。电机驱动芯片采用标准的TTL逻辑电平信号控制,具有两个使能控制端,在不受输入信号影响的情况下允许或禁止器件工作,有一个逻辑电源输入端,是内部逻辑电路在低压工作;可以外接检测电阻,将变...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直流有刷,H桥驱动 发帖人:SingleYork 发帖时间:2020-10-29 11:54:00
- AT8870单通道刷式直流电机驱动芯片
- 单通道刷式直流电机驱动芯片描述AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。AT8870集成电流限制功能,该功能基于模拟输入VREF以及ISEN引脚的电压。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直流电机 驱动芯片 发帖人:zeshcy 发帖时间:2018-06-14 12:45:00
- 50V/4A步进电器驱动器,大封装,顶部可加散热片
- 东芝最新TB67S109AFNAG步进电器驱动器,50V/4A,32细分,HSSOP36大封装,顶部可加散热片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 电机驱动 发帖人:万里挑一 发帖时间:2018-04-24 20:06:00
返回